浏览常见问题解答

Galaxy 3500常用附件

发布日期: 05 十月 2012

"

Galaxy 3500 UPS是为工业环境所设计的一款UPS,根据客户的需求,Galaxy 3500有丰富的附件供用户选择,以满足客户的需求。

下面我们就介绍一下Galaxy 3500的一些主要附件:

1. 空气滤网:  G35TOPT1 窄机型适用

                       G35TOPT2    宽机型适用

2. 单机旁路柜: SBPSU10K20HC1M1-WP  10-20KVA适用

                          SBPSU30K40HC1M1-WP   30-40KVA适用

3. 并机旁路柜: SBPAR10K20H    10-20KVA适用

                         SBPAR30K40H     30-40KVA适用

4. 并机通讯模块: SUVTOPT009

                              SUVTOPT009S

5. 电池温度传感器: SUVTOPT007

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。