浏览常见问题解答

英飞160KVA UPS外接旁路柜的参数的设置

发布日期: 05 十月 2012

"

英飞160VA UPS可以使用原装的PDU柜,Silcon旁路柜和第三方旁路柜。根据使用PDU柜类型的不同,需要在UPS显示屏上对SwitchGear参数进行设置,具体设置方法如下:

使用原装的PDU柜: SwitchGear ---> Factory SwitchGear设置为APC

使用Silcon旁路柜,同时有信号线接到UPS内部:SwitchGear ---> Factory SwitchGear设置为Other

使用其它旁路柜,同时没有信号线接到UPS内部:SwitchGear ---> Factory SwitchGear设置为None

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。