浏览常见问题解答

MGE产品环境检测探头 (66846) 的安装

发布日期: 05 十月 2012

"
介绍:
  环境传感器(ES)可以定期的测量UPS附近的环境温度,湿度和两个干节点的状态。
  环境传感器(ES)可以连接到SNMP 网络管理卡,通过计算机网络提供监测信息和报警。 
  SNMP网络管理卡最好是在连接环境传感器之前已经安装和配置完成。
安装:
   将环境传感器通过RJ45接口连接到DB9/RJ45适配器上,然后将适配器连接到SNMP网络管理卡66074上.该线缆长度最长为3米,如果不够长,可以使用延长线,延长线的长度最大为20米。  
   固定环境传感器。 
   在SNMP网络管理卡的正面有一个复位键,按此键复位SNMP网络管理卡。 
   验证环境传感器灯闪烁绿色15秒
配置:
  通过网络连接SNMP网络管理卡。 
  通过点击“国家”在菜单上“环境”显示温度信息, 湿度和干节点 
  设置环境传感器的操作条件,点击“配置”可以设置门限值
"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。