浏览常见问题解答

交叉网线和普通网线的做法及使用

发布日期: 05 十月 2012

"

交叉线:一头是T-586A的标准另一头是T-568B的标准才可以两台计算机直接相连(网卡对网卡)

普通的网线(直通线)两头一般都是T-568B标准的

有关交叉线和直通线:

568A的排线顺序从左到右依次为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。

568B的排线顺序从左到右依次为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。

交叉线是指:一端是568A标准,另一端是568B标准的双绞线。
直通线则指:两端都是568A或都是568B标准的双绞线。

使用直通线的情况:
1.
将交换机或HUB与路由器连接;
2.
计算机(包括服务器和工作站)与交换机或HUB连接。


使用交叉线的情况:
1
交换机与交换机之间通过UPLINKS口连接;
2
HUB与交换机连接;
3
HUBHUB之间连接;
4
两台PC直接相连(网卡对网卡)
5
路由器接口与其它路由器接口的连接;
6
Ethernet接口的ADSL Modem连接到PC机的网卡接口。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。