浏览常见问题解答

Symmetra PX系列UPS使用的网络管理卡

发布日期: 05 十月 2012

"

Symmetra PX系列UPS经过一定时间的发展,已经由第一代的Symmetra PX 40KVA,80KVA UPS发展到Symmetra PX48KVA,160KVA UPS和Symmetra PX 250/500KVA

 

在不断的进展中,UPS随机的网络管理卡也在不断的更新:

Symmetra PX 40KVA,80KVA使用的是AP9617网络管理卡

Symmetra PX 48KVA,160KVA使用的是AP9517CAN网络管理卡,该卡在网络管理的基础上,还有对原装PDU进行检测的功能

Symmetra PX250/500KVA UPS使用的是AP9635网络管理卡,该卡是APC新一代网络管理卡,相比AP9617增强了对IPv6的支持,使得网络通讯更快速和安全。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。