浏览常见问题解答

什么是RADIUS

发布日期: 05 十月 2012

"

RADIUS通讯协议是Remote Authentication Dial-In User Service的简称,在RFC 2865""Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS)""和RFC2866RADIUS Accounting.""工业标准中有详尽的描述。

RADIUS提供AAA服务,即Authentication, Authorization,Accounting. RADIUS客户端 (比如拨号服务器,VPN服务器,无线接入点)发送客户信任证书和连接参数信息形成RADIUS信息发送给RADIUS服务器. RADIUS服务器鉴别和批准RADIUS客户端的请求,并且返回RADIUS响应信息. RADIUS客户端也发送RADIUS决算信息给RADIUS服务器. 另外,RADIUS标准支持使用RADIUS代理.RADIUS代理可以是一台计算机将RADIUS信息在RADIUS服务器和终端之间转发。

RADIUS信息使用UDP协议,端口1812用于RADIUS信息鉴定,端口1813用于RADIUS信息核算.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。