浏览常见问题解答

如何使Silcon UPS正确显示后备时间

发布日期: 05 十月 2012

"

Silcon UPS在电池运行方式下有正确显示电池的后备时间的功能,但由于在UPS初次安装时大部分用户都没有接负载,因此工程师在现场对电池后备时间的设置只是估算,在实际使用中还需要用户进行电池容量的测试和后备时间的设置。
不进行电池后备时间的设置的影响:
   1. 在电池运行过程中,不会显示剩余电池放电时间
   2. 如果安装APC PCNS软件,并执行了电池放电低电压关机功能,则用户会发现当UPS一转到电池运行,安装了PCNS软件的服务器就会停机。这是由于没有进行后备电池后备时间的设置,当UPS一转入电池运行,UPS就会显示Battery Operation Time > 0,并发送低的电池电压告警给PCNS关机软件去关闭服务器,但实际此时电池电量还很充足。

解决这一问题的办法就是设置正确的后备时间,设置步骤如下:
   1. 在UPS面板执行“电池容量测试”命令,使UPS在100%负载情况下进行电池放电,并记录下电池放电时间,具体操作如下:
      按#号键,进入菜单
      用向上的箭头找到""battery capacity test: OFF""
      按C键,改为""battery capacity test:ON""
      按#键存储
      此时UPS自动转入电池运行方式,在放电结束后,UPS会自动转会在线运行

   2. 在放电结束后,需要对UPS进行后备时间的设置,设置步骤如下:
      在UPS面板上同时按1,2两键,输入密码:282828
      用向上的箭头找到""Expected back-up time""
      输入相应的后备时间

   这样,当下一次UPS再次转入电池放电时,就会显示出正确的放电时间了。当负载发生变化时,需要用户再次进行电池容量测试,以保证正确的后备时间的显示。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。