浏览常见问题解答

Symmetra LX UPS和多组外接原装电池柜连接方法

发布日期: 05 十二月 2012

Symmetra LX系列UPS可以连接多组原装的APC外接电池柜,具体连接方式如下:

Image

第一,电池功率线的连接:如图A,B,C所示,将电池柜1(最左侧)的电池输出线接到电池柜2(中间)的外接安德森插座,然后将电池柜2的电池输出接到UPS的电池插座,从而实现了两组外接原装电池柜并联连接到UPS
第二,通讯线的连接:如图G,F,H所示,将通信线连接到安装好的机柜连接插座
第三,地址码的设置:如图D,E所示,将新机柜的转盘拨至不同的地址码号,第一个电池柜为2,第二个电池柜为3,以此类推...

这样就完成了外接原装电池柜和主机的连接。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。