不间断电源(UPS)
计算机和外设
网络和服务器
UPS 替换电源
数据中心和设施3相UPS
UPS 管理
特别应用
旁路面板
电涌保护和功率调节
Filters & Harmonic Conditioners
浪涌保护设备
调压器
制冷
制冷分配和管道
房间级空调
紧靠热源制冷
冷却装置
气流管理
模块化接入地板
安全和环境监控
安全和环境设备
传感器/摄像机/许可/配件
机架和配件
Data Center Containment
机架和机柜附件
President机架和附件
LCD显示器和KVM开关
机架和机柜
配电
列式配电系统
转换开关
机架配电
预制的数据中心模块
制冷模块
IT模块
数据中心软件
Monitoring and Control
Modelling and Planning
操作
软件服务
服务
安装
计划
优化
更新
基于产品的服务
数据中心、服务器机房和网络机柜
适用于服务器机房和网络机柜的InfraStruxure
模块化系统
网络和电缆解决方案
联网电缆和适配器
查看所有解决方案
业务解决方案
家庭解决方案
获取支持
需要帮助?点击此处开始
产品文档和软件
产品指南
其他链接
自助服务
联系我们
我们的品牌
浏览常见问题解答
4. 选择Install InfraStruXure Central Console选项,安装ISX Central 客户端 5. 随后ISX Central会要求用户根据不同的操作系统选择不同版本(Windows和Linux)的ISX Central 客户端。ISX Central客户端支持以下操作系统和浏览器:
6. 选择相应文件,下载并安装 7. 运行安装完的文件,屏幕显示(默认的用户名和密码为:apc)
恭喜你! 这时候你已经可以进入到ISXC系统了! 下一步,需要对ISX Central进行配置,具体配置方法如下: 1. 配置ISX Central外部公共网的IP地址(需要用户提供IP地址,子网掩码,网关,域,DNS) 设置 ---> 服务器管理设置 ---> 网络设置
2. 设置许可证秘钥(ISX Central缺省具有25节点的license),如果您没有单独购买license,忽略此步骤 设置 ---> 服务器管理设置 ---> 服务器密钥--->添加服务器密钥 3. 添加设备 编辑 ---> 添加设备 选择SNMPv1 or SNMPv3或NetBotz 输入IP地址或IP地址范围 也可以在一周之内的某一天启动计划查找. 至此,ISX Central完成了基本的配置,更进一步的功能,用户可以参考ISX Central操作手册。