浏览常见问题解答

Silcon系列UPS使用EPO功能

发布日期: 05 十二月 2012

Silcon UPS本身提供紧急关机开关,为用户提供紧急关机的功能,具体连接方式如下:
     (1) REPO所在的电路板:系统接口板(SII)
     (2) 远程紧急关机的连接端子:
         S002   远程紧急关机电源选择,通过此拨码开关可以选择使用内部或外部电源为紧急开关供电

         X001   远程紧急开关连接端子
     (3) 当使用内部电源时:S002拨至internal power位置;将远程紧急开关连接到系统接口板(SII)上的X001端子的pin3和pin4,此时应选择常闭状态的REPO,当需要进行远程关机 时,通过操作REPO使其处于断开状态,从而关闭UPS
         当使用外部电源时:S002拨至External power位置;将远程紧急开关通过外部电源连接到系统接口板(SII)上的X001端子的pin1和pin2,外部电源要 求:         12VDc(20mA).此时应选择常开状态的REPO,当按下远程紧急开关(REPO switch)时,REPO闭合构成回路,并将12 VDC发送到X001端子,产生中断信号,停止UPS输出。

     附:Silcon UPS系统接口板端子连接图:

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APC的电池开关箱也提供远程紧急关断功能,具体连接方式如下:   
     (1) 电池开关箱紧急关断连接端子:MCCB上的X011端子
     (2) 当电池开关处于正常运行时,REPO处于常开状态,当按下REPO,则交流电通过X011端子使得MCCB的开关脱落,完成紧急关断的功能.

    
  附:电池开关盒端子连接图:

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。