浏览常见问题解答

Silcon UPS出现battery weak/defective报警的原因

发布日期: 05 十月 2012

"

Silcon UPS的电池监控功能可以实现在电池放电的情况下,监控UPS电池电压。监控器可以通过对电池电压的监测,发出电池虚弱(Battery weak)和电池故障(battery defective)告警。
Battery weak: UPS检测到电池容量小于实际容量的75%,会发出battery weak的告警
Battery deective: UPS检测到电池容量小于实际容量的25%,会发出battery defective的告警

Silcon UPS使用以下等式计算battery  weak和battery defective的告警电压
Vweak = V1 - K1 * I / Ah
Vdef  = V2 - K2 * I / Ah
其中 I:  实际的负载电流
     Ah: 电池容量
     K1,K2: 不同电池的经验值
     V1,V2: 无负载情况下,weak和defective的电压级别
对于Silcon 380V,400V系统,选择的数值如下:
     K1,K2: 8.0
     V1:    382
     V2:    370

因此,可以看到在battery weak和battery defective电压的计算中,主要和两个参数有关,一个是负载电流,一个是电池的安时数,通过对电池容量的正确设置可以减少用户出现battery weak和battery defective的报警

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。