浏览常见问题解答

如何将Windows XP操作系统的超级终端植入到Windows 2003操作系统内

发布日期: 01 十二月 2012

本文描述了如何为Windows 2003操作系统植入Windows XP操作系统的超级终端的方法。
复制XP系统下的 "C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe" c:\windows\system32\hypertrm.dll2003系统的对应的同目录下,这样就可以运行C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe程序来执行链接操作了。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。