浏览常见问题解答

SRC5K-10K如何设置电池参数

发布日期: 05 十月 2012

"

 1.配置原配电池包的参数设置方法:

SRC5000/6000使用的原配电池包型号为SRC192XLBP
SRC8000使用的原配电池包型号为SRC240XLBP1
SRC10000使用的原配电池包型号为SRC240XLBP2

a.选择到“configuration ”菜单中;

b.按“v”键(向下键),找到子菜单“Menu Type”,此项的选择默认为“Normal”,按回车键将此项改为“Advanced”;

c.仍然在“configuration ”菜单中,按“v”键(向下键),找到“External Battery Packs”项,在这项里做设置。

例如:SRC8000UXICH+SRC240XLBP1(1个),需要将此项改为:1

2.配置非原配电池包的参数设置方法:

a.选择到“configuration ”菜单中;

b.按“v”键(向下键),找到子菜单“Menu Type”,此项的选择默认为“Normal”,按回车键将此项改为“Advanced”;

c.仍然在“configuration ”菜单中,按“v”键(向下键),直到找到“External Battery Total AH”,在这项里做设置。

例如:SRC8000UXICH外接了20个12V,9AH的电池,需要设定的AH数为 20*9=180,需要将此项改为:180

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。