浏览常见问题解答

柴油发电机与UPS配合不当所产生的问题

发布日期: 05 十月 2012

"

由于供电及系统设计等因素,经常会有客户将柴油发电机与UPS配合使用,以满足更高的供电需求.但在实际应用中,经常会出现一些问题:

1.发电机组输出电压震荡,甚至高达+/-10%-20%,即使调整到最佳状态,输出的震荡依然会高于至少2%以上,对UPS的正常工作状态产生影响,最极端的情况是UPS无法转入市电状态运行,直接耗干电池能量.

2.电流震荡:即使在UPS所带非线性负载工作稳定的情况下,油机输出电流依然在+/-20%-50%的范围内震荡,且吃震荡无法调整.

3.频率震荡:频率震荡的范围通常小于电压及电流的震荡幅度,但它的影响更大,从而直接导致UPS在市电及电池供电状态间频繁切换.同时由于柴油机根据负载变换导致其自身的振动加剧,从而加速机械磨损,造成机件的提前老化甚至损坏.

通常为了保证UPS与柴油机的配合,考虑到UPS本身正常运行的需要,对柴油机的配比要求是UPS自身容量的6-8倍(对在线互动式UPS而言), 这样的配比却造成了柴油机本身所带负载过轻而产生的大马拉小车现象,长期燃油不充分导致积炭严重,汽缸磨损加剧,降低了柴油机工作的可靠性.

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。