浏览常见问题解答

CAN Bus总线的技术背景

发布日期: 05 十月 2012

"

APC公司UPS产品并机系统中采用的一种总线标准为CAN Bus总线。 CAN Controller Area Network, 控制器局域网络。

CAN Bus总线产生的背景,最初由德国BOSCH公司为汽车检测、控制系统而设计,由于CAN本身的高性能、高可靠性及独特的设计等性能指标,再加上汽车系统普遍采用电子装置控制,如发动机的定时、注油控制、加速、刹车控制及抗锁定刹车系统(ABS)等,这些控制环节需要检测及大量的数据交换,按照以往的模式,如果采用硬接信号线的方式不但烦琐、昂贵,同时难以解决稳定性及可靠性的问题,采用了CAN Bus总线技术后,以上问题得到了很好的解决,以至于很多著名的汽车制造厂商,例如奔驰,宝马,保时捷等均相继采用了CAN Bus总线技术来实现汽车内部控制系统与各检测及执行机构间的数据通信。

目前,由于CAN Bus本身的特点,其应用范围已经不再局限于汽车行业,在过程工业、机械、纺织、数控、医疗器械等领域均得到大规模的发展,它被公认为是几种最稳定、可靠性最高的现场总线技术之一。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。