浏览常见问题解答

电网中谐波的危害

发布日期: 05 十月 2012

"

谐波是指供电系统中所含有的频率为基波整数倍的电量,如果对周期性的非正弦电量进行傅立叶级数分解的话,除了能够得到与电网基波频率相同的分量,还会得到一系列大于电网基波频率的分量,这就是谐波的来历。

谐波对于电网所造成的危害主要有以下几个方面:

1。干扰发电设备,产生寄生转矩,降低机械能向电能转换的效率。谐波在线圈中产生的损耗会造成异常的震动和噪音。

2。危害输电设备,损耗造成集肤效应,影响线路稳定

3。危害供电设备,降低供电可靠性,影响电力测量的准确性。

4。谐波增大视在功率,干扰敏感设备的正常使用

5。谐波造成的电磁辐射影响人体的脑磁场和心磁场,长期会诱发疾病,影响人体健康。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。