浏览常见问题解答

SUVT开关机步骤

发布日期: 28 十一月 2012

SUVT开关机步骤:

开机步骤:

1. 合上UPS输入开关

2. 合上外部电池开关,等待大约30秒,系统进行引导并自检

3. UPS启动后,显示屏提示设置电压/频率,屏幕显示为:

  

4. 选择 Yes,use 400V No, select another进行输出电压的更改,屏幕提示:

   

 

 

5. 选择Yes, UPS会向负载提供电源。此时,LOAD ON指示灯亮,

关机步骤

1. UPS所带的负载完全关闭

2. 断开输出开关

3. 断开电池开关

4. 断开输入开关,如果是双路输入,请将旁路开关也断开。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。