浏览常见问题解答

通过超级终端更改Smart-UPS低电压转换点

发布日期: 05 十月 2012

"

过超级终端可以更改Smart-UPS低电压转换点,方法如下:

1) 使用随机附送的串口线(940-0024C)Smart-UPS和电脑连接起来,串口线不支持热插拔,应在关机时连接。电脑开机后,进入Windows附件中的超级终端(HyperTerminal)。命名一个新的连接,选择第一个图标,点击OK,在随后出现的页面上选择连接使用的COM口,进入端口设置页面,修改端口设置如下:

波特率:2400

数据位:8

奇偶校验:无

停止位:1

数据流控制:无

点击确定可进入超级终端。

2) 从键盘输入字母""Y""(大写) ,方法:可以锁定:Caps Lock,然后按键盘Y键,也可以同时按Shifty键,屏幕上会显示SM(大写),这表示通讯已建立。

3) 从键盘输入字母""l""(小写) ,此时屏幕上显示的值为当前设置的低电压转换点;

4)按""+""可以改变当前的值。

例如: 1)按""l"",显示:188

       2) 按""+"",显示:OK

       3)按""l"",显示:196

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。