浏览常见问题解答

新款AR2900和AR2901机柜简介

发布日期: 29 十一月 2012

新款机柜AR2900和AR2901

AR2900 42U x 600mm x 1070mm 带侧面板

AR2901 42U x 600mm x 1070mm 不带侧面板

这两款机柜特点如下:

扁平前门

简化了后门闭锁机构

更改了侧梁, 角规的调节有所限制

简化了顶板

      没有线缆槽安装孔

      只有后部出线孔

降低了导轨的厚度及框架结构, 降低了载荷能力

提供免工具后部线缆通道选件

脚轮由标准配置改为选件

不提供锁紧螺母和螺钉包

双开后门

一体化接地

可拆卸的顶板(免工具)

快速拆装的侧面板

调平地脚

可调节的安装导轨(简化功能)

集成的并柜连接片                 

选件和备件:



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。