浏览常见问题解答

Smart系列机器内置电池信息

发布日期: 05 十月 2012

"

SUA750XLI:        2 X 17AH电池
SUA750ICH:          2 X 7AH电池
SUA750RMI1U:      2 X 9AH电池
SUA750RMI2U:      2 X 7AH电池
SUA1000ICH:       2 X 11AH电池
SUA1500ICH:       2 X 17AH电池
SUA2200ICH:         4 X 17AH电池
SUA3000ICH:         4 X 17AH电池
SUA2200R2ICH:      8 X 5AH电池
SUA3000R2ICH:     8 X 5AH电池


UXBP24:            4 X 70AH电池
UXBP48:            4 X 70AH电池
SUA24XLBP:           4 X 17AH电池
SU24RMXLBP2U:      8 X 9AH电池
SU48RMXLBP:       8 X 17AH电池
SU48RMXLBP3U:      16 X 9AH电池
SU48R3XLBP:         16 X 9AH电池
SURT48XLBP:            8 X 9AH电池
SURT192XLBP:          32 X 5.1AH电池

SURT1000XLICH:            4 X 7AH电池
SURT2000XLICH:            4 X 9AH电池
SURT3000XLICH:           16 X 5.1AH电池
SURT5000XLICH:           16 X 5.1AH电池
SURT6000XLICH:           16 X 5.1AH电池
SURT8000XLICH:           32 X 5.1AH电池
SURT10000XLICH:         32 X 5.1AH电池

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。