不间断电源(UPS)
电涌保护和功率调节
制冷
安全和环境监控
机架和配件
配电
预制的数据中心模块
数据中心软件
服务
数据中心、服务器机房和网络机柜
网络和电缆解决方案
查看所有解决方案
业务解决方案
家庭解决方案
获取支持
需要帮助?点击此处开始
产品文档和软件
产品指南
其他链接
自助服务
联系我们
我们的品牌
浏览常见问题解答
APC在线互动式UPS中,根据电路设计不同,可以分为不能外带电池的标准延时机型和可以外接电池的长延时机型。区分方法是:凡是型号中含有UX或XL字母的,均是长延时型号。标机不能外接电池进行长延时,而长机则可外接电池进行长延时,长延时机第一次安装或改变外接电池时均需设置初始电池参数才能达到长延时效果,电池参数设置方法如下: a. 将UPS串口用APC原配RS-232电缆(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接。
b. 进入WIN95,WIN3.1,WIN98,WINNT附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。
如果您安装了PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板”中停止UPS服务。
c. 修改配置如下:波特率:2400 数据位:8奇偶校验:无停止位:1 流控制:无
d. 键入""Y"",即同时按""SHIFT""和""Y"",等待屏幕上显示""SM""表示通讯已建立。
e. 键入"">"",屏幕上会显示当前联接电池数,键入""+"" (加号),每键入一次,即按""shift""加""+"",电池参数加一,键入""-"" (减号),电池参数减一。
f. 修改完毕后,键入"">""(大于号)确定。
g. 电池参数如何确定: 电池参数=(每节电池的安时数X外接电池总个数)/ 68如果得出小数,四舍五入即可。
注意:以上所述为假定您使用串口1,如果您在调节中出现问题,请核实CMOS串口设置为:COM1 IRQ 4 I/O 3F8COM2 IRQ 3 I/O 2F8