浏览常见问题解答

在SUVTP两台UPS并机系统中如何将已隔离的UPS切换为正常运行模式

发布日期: 28 十一月 2012


将已隔离的
UPS 切换为正常运行模式

1. XR 机柜中(若使用):将电池推入以将其接通。

2.对于UPS的内部电池(若使用):将电池推入以将其接通。

3. XR 机柜中(若使用):将 DC 断路开关置于 ON 位置。

4.将外部电池开关(若使用)置于 ON位置。

5.在外部 MBP 中:将需要切换为正常运行模式的 UPS 的输入开关 (Q1) 拨到""|""(ON) 置。

6.在外部 MBP 中:确认要转换为正常运行模式的 UPS 的输出开关 Q2 处的输出指示灯(H2) 亮起。

7.在外部 MBP 中:将需要转换为正常运行模式的 UPS 的输出开关 (Q2) 拨到""|""(ON) 置。

8. UPS 中:将要切换为正常运行模式的 UPS 的显示屏中依次选择 Control > Turn Load on >Yes, turn Load on 以接通负载。

9.通过UPS显示屏确认两台UPS所带负载的百分比大致相等。

 



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。