浏览常见问题解答

在SUVTP两台UPS并机系统中如何隔离某台UPS

发布日期: 28 十一月 2012


在并联系统中隔离某个
UPS

1. UPS 中:在""主菜单屏幕""中选择 Status状态),并向下滚动到 Status of actual redundancy: n+实际冗余状态:n+),以确定当某个 UPS 被隔离时,其余的 UPS 能给负载供电。

2. UPS 中:在待隔离 UPS 的显示屏中依次选择 Control > Turn Load Off > Yes, Turn Load Off 以断开负载。

3.在外部 MBP 中:确认待隔离 UPS 的输出开关 Q2 处的输出指示灯 (H2) 亮起。

4.在外部 MBP 中:将待隔离 UPS 的输出开关 (Q2) 拨到""O""(OFF) 位置。

5.在外部 MBP 中:将待隔离 UPS 的输入开关 (Q1) 拨到""O""(OFF) 位置。

6.XR机柜中(若使用):将 DC 断路开关置于 OFF 位置。

7.将外部电池开关(若使用)置于 OFF 位置。

8.对于UPS的内部电池(若使用):在每个电池单元上将电池拉出至显示的红色断开线处以断开待隔离 UPS 设备中的电池。

9.XR机柜中(若使用):在每个电池单元上将电池拉出至显示的红色断开线处以断开电池。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。