浏览常见问题解答

Matrix-UPS LCD显示屏显示UPS输出电压值与实际测量输出电压值不符时,怎样处理?

发布日期: 05 十月 2012

"

  在Matrix-UPS  LCD显示屏的状态菜单中(UPS Status)的子菜单Output=xxx.xVAC显示UPS的输出电压的值,此参数的精确度是±5%。当此值与实际测量UPS输出口电压不相符合时,通常LCD显示屏显示输出电压值小于实际测量输出电压值,应检查。在LCD显示屏中找到菜单UPS Setup的子菜单Out V Repert :Auto/208/240。此时选择若为208,应改为Auto或240,建议选择Auto.

资料:
    UPS的额定输出电压可以利用电源分配板选件(称为PDU)将其改变,无论电源输入被设定为208V或240V都可以这样作,当安装了任何的电源分配板后,UPS必须被设置为安装前的输出电压。当选AUTO功能时,UPS根据所选的输入抽头估计额定输出电压。 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。