浏览常见问题解答

Matrix-UPS的旁路工作方式

发布日期: 05 十月 2012

"

   Matrix-UPS可以以旁路供电模式工作,当以旁路方式工作时,输入经隔离模块(IU)调节输出到负载。然而,在主电源电压下降,尖峰或掉电时,不对负载提供保护。


  电子模块(EU)背部有一手动旁路开关,当要维护EU时,可以按下此开关使UPS转向旁路供电模式工作,此时EU液晶显示屏提示“UPS in bypass chk rear switch”, 同时每4秒发出一声报警,在这种情况下,UPS必须被手动地返回在线操作方式。


  通过EU液晶显示屏操作面板也可使UPS转向旁路供电模式工作,在UPS Control菜单中的Go to bypass 项选择“YES”,此时UPS转向旁路工作,EU显示“In bypass mode Press Any Key”, 同时UPS每4秒发出一声报警。


    当EU发生故障时,UPS将自动转换到旁路工作方式。当工作于旁路方式时,UPS每4秒发出一声报警,EU液晶显示屏提示工作在旁路的原因,常见的有:

--“Dc imbalance Call for service”一个DC失调故障造成的旁路运行;

--“WARNING!UPS too Hot!” EU内过热造成的旁路运行;

--“Top fan fault UPS on battery”“Top fan fault UPS in battery” 当工作于在线方式时,任何一个风机故障都会造成旁路运行;

--“Battery charger has failed!”电池充电器故障导致旁路操作;

--“Out V Selct fail Call for service” 输出电压选择的故障引起了旁路操作;

--“Bypass rly fault Call for service”旁路继电器的故障可能造成永久性的旁路操作。


  如果EU与IU背部连接处固定螺丝松动,UPS也将自动转换到旁路工作方式。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。