浏览常见问题解答

不同UPS的输出波形

发布日期: 28 十一月 2012

电力公司提供的是正弦波交流电压,有标定的有效值(RMS)和高出有效值40 %的峰值。图1以北美标准交流电压为例示意出了有效值和峰值的区别,有效值(即平均值)决定了灯泡的亮度和变压器的输出值,而计算机则使用电压峰值。 所以在设计UPS时既要考虑到供给被保护设备电压有效值大小, 还要考虑负载对峰值的敏感程度。

有些UPS输出的是方波电压, 这种波形的电压不可能同时提供正确的有效值和峰值。

方波的特点是峰值与有效值相等。图2用北美标准电压说明了这一点, 所以它满足不了有些特别的负载对有效值和峰值的不同要求。方波输出UPS 的电压有效值一般都设计为140伏,这是为了缩小同北美交流电压有效值120伏、峰值170 伏的要求的差别,这种设计会使某些负载感到电压过高(RMS过高), 另一些负载则可能觉得电压不足(峰值不够)。

方波的有效值/峰值大小受到UPS电池的电能和负载大小的很大影响。 也就是说方波UPS的输出电压是不可调的且在正常运行中摆动幅度可能达+-40 %。 好的UPS是决对不允许出现这种情况的,因为维持良好的电压是UPS的一个重要的功能。

还有一类UPS输出阶梯型正弦波电压,它的有效值和峰值与纯正弦波都相等。参考图3。阶梯型正弦波的另一个优点是它的第三类谐波失真很小。

APC UPS没有方波输出型的。对于全世界不同地区的电压标准(100, 120, 230,240VAC),APC UPS的输出电压都调正为正确的有效值/峰值。许多APC UPS输出纯正弦波电压,还有些输出电压为阶梯型正弦波。

总结

UPS应给负载提供理想的正弦波或阶梯型正弦波输出电压, 方波电压有可能使负载失灵或遭到损坏。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。