浏览常见问题解答

SURT5000XLICH后背板说明

发布日期: 28 十一月 2012

以下对SURT5000XLICH机型的后背板进行说明:

输入线接线方法:
卸掉输入接线端子盖板,按照标注分别接入火线、零线、地线即可,如图所示:

输出断路器说明:输出断路器分别控制两个16A输出口和8个10A的输出口。具体说明如图:

输出端口类型:

10A: IEC 320 C13  (8个)

16A: IEC 320 C19  (2个)

EPO连接方法:

通过连接到EPO的开关, 可以紧急关断UPS输出。


注意:机器的序列号在机器前部,可以拆掉机器前面板,印有机器型号及序列号的条码在机器前部下方。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。