浏览常见问题解答

Powerchute Business Edition温度显示

发布日期: 05 十二月 2012

进入Powerchute Business Edition控制台,在View菜单进入Preferences,可以看到如下界面:

从Temperature Display units项可以选择温度单位: Fahrenheit  (华氏),Celsius (摄氏)
然后可以从View菜单中,选择Device Properties---UPS Status---Internal Temperature可以看到
内部温度显示。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。