浏览常见问题解答

AP9312TH快速配置指南

发布日期: 05 十月 2012

"

   用户可通过Web、Telnet和SNMP等方式实现对环境因素的远程网络管理,在使用网络管理功能之前,必须先对卡进行配置。
配置方法:采用串行通讯方式,使用终端仿真程序:
1.使用随卡附带的940-0120线连接运行终端仿真程序的计算机串口和AP9312TH面板前端的任何一个探测器端口(Probe ports)上。
2. 若正使用APC软件PowerChute Plus,或其它的服务占用了此计算机的串口(连接940-0120通讯线),请停止相关服务。 启动终端仿真程序如HyperTerminal,设置串口参数为:2400bps, No Parity , 8 data bits , 1 stop bit , and No Flow Control
注:修改串口参数后,要断开并重新连接该会话(connection)之后,设置方生效。
3.确认上述两步无误后,按回车键。
4.输入 User Name及 Password ,其缺省设置均为 apc。
5.正确登录后,在 Main 菜单,选择 Network.,再选择TCP/IP, 这时,请注意关闭BOOTP(disable BOOTP , and Accept Changes)。此时,有关TCP/IP的菜单全部出现,客户需设置有效的 IP address , Subnet Mask , Default Gateway等参数,设置完成后选择 Accept Changes。
6.按 ESC键退出,直到返回到Main菜单。
7.在 Main 菜单, 选择 Logout。
   注意:必须退出 (Logout),此设置方生效。
   这时AP9312TH的基本配置已完成,可以使用 Telnet,SNMP或web远程访问,缺省的 User Name和 Password均为 apc。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。