浏览常见问题解答

Matrix-UPS从在线状态转到旁路模式及从旁路模式返回的转换时间

发布日期: 05 十月 2012

"

 从在线状态转到旁路模式的转换时间:
1.通过LCD显示屏(面板操作)或通过软件PowerChute plus :  1毫秒
2.通过Matrix 后部的旁路开关(bypass 开关):4毫秒
3.拧松电子模块(EU)与电子模块(IU)连接处的大螺丝:4-10毫秒

 从旁路模式返回在线状态的转换时间:
1.通过LCD显示屏(面板操作)或通过软件PowerChute plus :  0毫秒
2.通过Matrix 后部的旁路开关(bypass 开关):0毫秒

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。