浏览常见问题解答

Measure-UPS 精确性

发布日期: 05 十月 2012

"

   Measure-UPS 技术指标书指出相对湿度(RH)为刻度的+/- 5%,(从15°C to 30°C).这意味在任何测量点,相对湿度可以波动4.5%(满量程的5%为90% RH)。精确度为读数百分比的仪器通常比较精确, 当然也越贵。


    这意味如果实际相对湿度为30%,APC Measure-UPS读数可能为25.5% to 34.5% RH。如果测温计读数为30%,Measure-UPS读数可能为34.5%,高出15%。精确度为读数百分比的仪器,实际值越低,精确度越差。这个特性应用到Measure-UPS。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。