浏览常见问题解答

对Matrix-UPS进行“Run Time Calibration”的要求

发布日期: 05 十月 2012

"

 本文介绍了如何成功的进行“Run Time Calibration(运行时间校准)”操作。

  此方法适用于安装原装电池包:smartcell,smartcell XR的情况下。
   当老的电池包被更换或电池包运行时间不准确时,必须进行Run Time Calibration(运行时间校准)操作。非常老的电池(超过两年)不要和新电池混合使用。可以通过减少电池或增加负载来获得一个合理时间的校准过程(如果可能尽量在一个小时之内),而不必使运行时间校准过程过长。
   在运行时间校准开始时,Matrix内存了估计的电池运行时间。当运行时间校准被完成之后,电池容量将剩余为总容量的25%,并且UPS将原始估计的运行时间与实际运行时间相比较并获得新的电池运行时间。
    如果在电池放电期间,下面所列各项中任一项被破坏,运行时间校准操作将失败:
1.在运行时间校准开始时电池容量必须是100%,并且每个电池包都处于浮充状态;
2.最初的“估计运行时间”不超过128分钟(如果必要减少电池包);
3.负载必须超过25%;
4.负载变动不超过±5%;
5.UPS必须容许电池容量可以下降到25%。PowerChute和附件必须从UPS上先拆下来因为它们会影响
  运行时间校准操作。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。