Matrix-UPS开关机步骤: 1.输入电路断路器(on/off开关)快速一关一开 LCD液晶屏显示 操作方法 In Bypass Mode Press Any Key 按任意键 Turn Off Ups No Out Of Bypass Yes 进入正常工作状态
2.输入电路断路器(on/off开关)关闭后过一段时间再打开 自动进入正常工作状态
3.正常开关机步骤 关机: Ups control 菜单中Turn off Ups 按yes Shut Down Load按yes 此时LCD液晶屏显示为黑屏,关闭输入电路断路器。 开机: 打开输入电路断路器,此时LCD液晶屏显示为黑屏,按任意键. 在Ups control 菜单中Turn on load按yes。 进入正常工作状态。