浏览常见问题解答

Matrix-UPS高低电压转换点特性

发布日期: 05 十月 2012

"

低电压转换点: 


    如果输入电压降低到或低于低电压转换点的值时, UPS将切换到用电池供电状态。


Matrix-UPS默认设置低电压转换点为176V,不可更改。


当UPS转电池工作后,只有当市电电压高过此转换点10V以上,UPS将返回市电工作状态。.


高电压转换点:


    如果输入电压升高到等于或超过高电压转换点的值时,UPS将切换到用电池供电状态。


Matrix-UPS默认设置高电压转换点为264V,可以改变为253V,276V,282V.
当UPS转电池工作后,只有当市电电压低于此转换点7V,UPS将返回市电工作状态。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。