浏览常见问题解答

如何冷启动Matrix -UPS

发布日期: 05 十月 2012

"

   在没有市电的情况下通过Matrix-UPS电子模块(EU)前面板的LCD显示屏可以启动Matrix-UPS。


步骤:


1.把Matrix-UPS后部的输入空气开关置于“ON”位置;


2.进入LCD显示屏,在“UPS Control""菜单中出现“Cold Start UPS""时,选择“Yes"".


此时UPS被打开,并由电池给负载供电。


    在冷启动之后,输出频率为60Hz.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。