浏览常见问题解答

Matrix LCD 显示屏要求输入Passwrod密码

发布日期: 05 十月 2012

"

   当Matrix LCD显示屏提示要求输入密码(Password)时,是由于Matrix 的电子模块(EU)出现了一个通讯错误。
解决:
   如果出现了这个问题,首先应将Matrix后部的旁路开关(bypass开关)置于旁路位置,接着将Matrix 的电子模块EU(Matrix的上半部分)和隔离模块IU(下半部分)后部连接处的大螺丝钉拧松。然后再拧紧这个大螺丝钉并将旁路开关(bypass开关)返回原始位置,此时就可以进入LCD显示屏了。
   假如显示屏依然提示输入密码(Password),则EU需要更换.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。