浏览常见问题解答

Redundant Switch APC冗余电源解决方案(三)

发布日期: 29 十一月 2012

应用五:作为3000VA以下UPS的外置维护旁路开关

        容量在3000VA以下的UPS通常没有手动维护旁路开关,这样的UPS在出现故障需要维修时,一定要对负载实施断电,这对某些必须连续运行的负载来说,是不允许的。使用Redundant Switch则可很好地解决这个问题。将UPS的输出接到Redundant Switch的一路输入上,Redundant Switch的另一路输入接到市电上,正常条件下,在Redundant Switch上选择UPS的输出作为负载电源,当UPS出现故障需要维护时,Redundant Switch能自动将负载转换到市电上,这样,无需负载停电,即可对UPS电源实施维修。在UPS故障修复后,通过Redundant Switch可以将UPS无间断地投入运行,整个过程负载无需停电,保障了负载运行的连续性。


        在此基础上,用户可以非常容易地将电源系统升级成上述双UPS供电的镜像UPS保护解决方案。 

        应用六:与UPS无关,作为任何两路单相电源的冗余切换开关
Redundant Switch可以脱离UPS单独使用。当用户没有UPS,但是具有双路以上的电源供电时,使用Redundant Switch同样可以为用户提供双路市电冗余供电的高可靠电源系统。同样,该系统具备随时升级的能力。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。