浏览常见问题解答

Redundant Switch APC冗余电源解决方案(二)

发布日期: 29 十一月 2012

应用三:可将两台不同容量任意品牌的UPS进行冗余连接

用户用一台大容量的UPS保护所有负载,其中有一部分负载相对重要,用户需要对这些负载进行重点的电源保护。提高UPS系统可靠性的传统方法是增加一台相同型号的UPS,通过两台UPS的并联运行,以提高UPS系统的可靠性。但是,这种方案会大大增加用户的投资,同时,用户用于系统安装、运行成本也会增加。
采用Redundant Switch的解决方案,则可在得到针对重要负载的高可靠电源保护方案的同时,大大降低用户的投资。我们只需根据重要负载的容量,选择一台仅仅满足它们使用的小容量的UPS即可,通过Redundant Switch,组成由原有大容量UPS和新的小容量UPS组成的冗余UPS供电系统,向这些重要负载供电。


应用四:可以接在UPS前端,作为UPS双路输入电源的冗余切换开关
Redundant Switch不但可以用在UPS的输出端,作为两台冗余UPS的切换开关,还可以使用在UPS的输入端。在一些应用场合,UPS前端具备双路电源供电,通过Redundant Switch,则可确保只要有一路电源正常,UPS就能得到可靠的电源,从而保证负载电源。

 



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。