浏览常见问题解答

Redundant Switch APC冗余电源解决方案(一)

发布日期: 28 十一月 2012

Redundant Switch随机附带机架安装配件,利用该配件可将Redundant Switch灵活安装于机柜的正面、背面或者侧面。正面安装时,仅占1U (1.75”)的机柜空间,侧面、背面安装时,不占用任何机柜空间。同时,该配件还能满足将Redundant Switch安装于两柱的敞开式机架的要求。

应用一:镜像UPS保护
如果用两台相同型号的UPS的输出,作为上述方案中Redundant Switch的交流输入,就构成了可靠性更高的镜像UPS保护系统。在当今冗余存储技术、冗余处理器技术广泛应用的网络环境中,镜像UPS保护配置是用户主要的选择。


在这个应用中,如果用两台型号相同的APC Smart-UPS 与Redundant Switch相连,同时配合使用APC UPS管理软件PowerChute plus,则可把APC先进的UPS管理和数据安全解决方案与镜像UPS保护完美结合。在发生严重电源事故的情况下,系统不但提供冗余的Smart-UPS电源保护,并配合PowerChute plus软件,实现操作系统安全关机功能。

Redundant Switch的使用不限于APC的Smart-UPS!它可以与不同品牌的UPS电源配合,实现小容量UPS的冗余电源解决方案。即您可以使用两台APC的Smart-UPS,也可以使用两台其他品牌的UPS,或者一台APC的UPS和一台其他品牌的UPS,实现镜像UPS保护方案,只要两台UPS的容量相同.

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。