浏览常见问题解答

具有环境监控的网络管理扩展卡AP9619简介

发布日期: 28 十一月 2012

AP9619是新一代的网络管理扩展卡,完全具有AP9617(NMC)的所有功能,并且具有环境
监测(EMU)功能.

1*10/100M网口
1*温度探头(标配的AP9512TBLK),如果需要温湿度探头,需要另外购买AP9512THBLK
2*干结点信号输入
1*继电器信号输出


特点:
10/100M自适应网络接口;
有HTTP, SNMP, Telnet, FTP, BootP and SMTP等多种管理方式;
远程完全配置和控制;
通过Email发送UPS报警信息;
事件日志;
集成有环境监测扩展功能;
集成继电器/干节点信号输入/输出接口;
通过网络管理系统进行远程配置、控制、监视UPS系统;
数据日志Data logging;
定时开关服务器以及UPS;
配置事件处理 (发送SMTP Email 到计算机、手机等, SNMP traps);
配合APC PowerChute Network Shutdown软件,实现无人值守安全关闭服务器;
内置APC 远程监测服务模块.



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。