浏览常见问题解答

如何在PowerChute Business Edition 软件中更改UPS转电池后的报警声

发布日期: 05 十月 2012

"

可以通过PowerChute Business Edition软件更改UPS转电池时的报警声,通常对于报警声有四种设置:


On battery         市电断电时,UPS报警
On battery + 30    市电断电30秒钟后,UPS开始报警
At Low Battery     电池低电时,UPS报警
Never              任何条件下,UPS都不会

在PowerChute Business Edition软件中的设置方法;

1.打开软件的控制台(Console)界面;

2.双击需要更改的UPS型号;

3.选择General--Power Parameters----Audible Alarm  

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。