浏览常见问题解答

本文介绍了当Smart-UPS长延时机器不能达到外配电池所能支持的延时时间情况下的检测步骤

发布日期: 05 十月 2012

"

    当市电断电后,UPS将转为电池运行状态继续为负载供电,但若发现Smart-UPS长延时机器不能达到外配电池所要求的延时时间,这时需要检查:


1.是否已经正确设置电池参数;


2.有没有安装APC公司的监控软件或附件卡?
若安装有监控软件或附件卡,请检查软件或附件卡中关于“转电池工作时的关机时间设置”;
可以先断开与软件或附件卡的通讯,检查延时时间是否正确;         
    若没有安装任何软件或附件卡,参看第3步;


3.分别检测UPS的充电电压,电池电压、电池放电终止时的电压。电池充满后,单节电池电压可达到13.7-13.8V,放电终止时单节电池电压可达到10-10.5V。检测这些值,可以帮助判断电池是否出了问题;


4.检查电池组到主机之间的距离,不宜过长;


5.检查电池组到主机之间的连接线线经是否符合规定要求;


6.检查电池柜上有无安装空气开关,空气开关的容量是否符合规定。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。