浏览常见问题解答

Redundant switch SU044-1和SU043 前面板指示灯操作说明

发布日期: 02 十二月 2012

SU043,SU044-1前面板图示如下:

前面板左侧的三个指示灯是功能调节,可以调节如下参数:



调节方法举例:(如:调节电源B灵敏度至低) 
    

首先找到前面板左侧三个功能选择指示灯,按它旁边的select白色按钮,直到三个功能选择指示灯从左至右分别为灭灭亮,此时表明可以对电源B的灵敏度作调节;然后再找到前面板中部的一个指示灯,按它旁边的select白色按钮,调节指示灯为灭,表明将电源B灵敏度调节为低。此时调节完毕。

位于前面板右侧写有“AC Source""的两个指示灯表明的是连接的两路电源的质量和

电源选择情况,亮=正在使用的电源;暗=电源正常,未选择;灭=电源不正常。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。