浏览常见问题解答

如何用计算机超级终端升级ISX Rack-mount PDU固件版本

发布日期: 05 十月 2012

"

在固件升级过程中,不会影响PDU的输出。
1.从网址www.apcc.com/tools/download/,检查是否有新的Rack-mount PDU固件版本;
2.使用APC赠送的940-0144(灰线)连接运行终端仿真程序的计算机串口和PDU的前面板的配置端
   口上,进入超级终端HyperTerminal;
3.以Administrator身份进入Rack-mount PDU界面;
4.键入6,进入System Management 菜单;
5.键入3,进入Firmware Download ;
6.在Firmware Download 子菜单中:
   a.键入1,进入Initiate download 项。这时屏幕出现重复的C,PDU显示屏显示dL;
   b.依次进入超级终端(terminal program)传送菜单(Transfer)--发送文件子菜单(Send
      File),选择要发送的文件(新的固件版本),并以Xmodem方式进行发送。
当升级完成后,PDU的显示屏显示当前电流值。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。