浏览常见问题解答

如何设置PSX为标准关机模式

发布日期: 05 十月 2012

"

本文描述了为了使用Powerchute Network Shutdown软件,如何配置PSX为标准关机模式。

注意:操作此过程,必须在手动旁路工作模式。通讯线必须接在MIM上,不能接在RIM上。

1)将PSX置于手动旁路工作模式;
2)用 通讯线 940-0024C 连接计算机的串口和MIM上的9针串口。
3)启动超级终端(Hyperterminal )程序,com口属性设置如下:

波特率(Baud Rate): 19200 bps
数据位(Data Bits): 8
奇偶校验(Parity): None
停止位(Stop Bits): 1
流控制(Flow Control): None
4) 按回车 ;
5)键入大写  APC , 回车;
6)应出现下列菜单:


__MAIN MENU__
1: System Configuration
2: Service Inquiry
3: UPSLink Emulation
9: End Service Port Session
   Choose [1-3,9]: 选择1

__SYSTEM CONFIGURATION MENU__
1: Set shutdown mode
2: Set autostart mode
0: Exit
   Choose [1-2,0]:选择1

__SET SHUTDOWN MODE__
1: Never shutdown ( )
2: Secure shutdown ( )
3: Standard UPSLink shutdown*( )
9: Save & exit
0: Exit (without save)
   Choose [1-3,9,0]: 选择3 shutdown ( )

2: Secure shutdown ( )
3: Standard UPSLink shutdown*( )
9: Save & exit
0: Exit (without save)
   Choose [1-3,9,0]: 选择9

__SYSTEM CONFIGURATION MENU__
1: Set shutdown mode
2: Set autostart mode
0: Exit
   Choose [1-2,0]:选择 0

__MAIN MENU__
1: System Configuration
2: Service Inquiry
3: UPSLink Emulation
9: End Service Port Session
   Choose [1-3,9]:选择 9
显示:Good bye
关闭超级终端并且断开串口。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。