浏览常见问题解答

当市电中断时,如何在Powerchute Business Edition中控制台(Console)上设置安全关机参数

发布日期: 28 十一月 2012

在软件Powerchute Business Edition的控制台(Console)的Shutdown菜单中有Power Failure选项,如下图示

当市电中断时,可以选择: 


   a.立即关闭操作系统;
   b.在电池模式下工作(1-60)分钟后,开始关闭操作系统;
   c.执行最大的运行时间,低电池关机;


当市电恢复时,可以选择:


    a.立即重启UPS;
    b.电池充电至(15%,50%或90%)容量,重启UPS;
    c.从不自动重启UPS,需手动打开UPS.



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。