浏览常见问题解答

AP9604,AP9604S,AP9604SR的区别

发布日期: 05 十月 2012

"

    AP9604是三口智能扩展插槽, 通过RS232接口与UPS连接提供3个额外Smartslot智能插槽。提供对一台UPS能选用多个附件卡进行进行管理的解决方案,增强管理功能。适用于Smart系列UPS,Martix-UPS,Symmetra电源阵列。 


    AP9604S和AP9604SR都是SILCON协议转换器,只能用于SILON系列UPS。它们的功能都是一样
的:通过Silcon UPS Cable(940-0071)接口与UPS连接提供3个额外Smartslot智能插槽,主要区别是AP9604SR随卡附带24V直流电源转接器(AP9505I)。


    AP9604S用随卡提供的Silcon UPS Cable(940-0071)可以从UPS上直接获取所需要的直流电源,不必另接电源。但最大提供500mA的电流,若超过,必须用外接24V直流电源(APC公司的产品编号为AP9505I)。AP9604SR必须用随卡附带的AP9505I外接电源以提供所需要的直流电源。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。