浏览常见问题解答

AP9600简介

发布日期: 29 十一月 2012

AP9600(Expansion Chassis智能扩展插槽)通过RS232接口与UPS连接提供一个额外Smartslot智能插槽,提供对一台UPS能选用多个附件卡进行进行管理的解决方案,增强管理功能。


    可兼容UPS型号:Smart系列UPS,Matrix-UPS,Symmetra电源阵列,可配合各种附件卡使用。可以连接使用两个AP9600,共提供三个智能插槽(包含UPS本身的智能插槽)。但不能再连接更多的AP9600。


    使用方法:将第1台AP9600的连接线连至第2台AP9600的UPS Monitoring Port,将第2台的连接线连至UPS的串口。此时第1台AP9600的UPS Monitoring Port可通过串口线连接电脑服务器。插槽优先级依次为:第1台AP9600, 第2台AP9600,UPS的插槽。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。