浏览常见问题解答

PowerChute Network Shutdown软件参数更改无法实现

发布日期: 28 十一月 2012

安装了pcns软件,软件界面打开后显示在IE浏览器中,正确更改其中的参数后,若再次通过IE浏览器进入软件界面,看到的将是参数修改前的界面,这时不要认为参数无法更改,其实参数已经正常更改,只是由于IE缓存的缘故。可以通过两种方法看到参数修改后的软件界面:


1.删除IE临时文件:

2.每次启动浏览器时检查所存网页的较新版本

3.在局域网中其它机器上查看这台服务器(假如IP为159.125.111.62,采用默认端口号3052)的参数修改情况,方法:


   在IE浏览器中输入http://159.215.111.62:3052



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。