浏览常见问题解答

如何为SURT系列UPS设置基本参数

发布日期: 28 十一月 2012

1.使用940-0024或940-1524通讯线连接运行终端仿真程序的计算机和UPS。


2.如该计算机的串口(连接通讯线的串口)正被APC软件PowerChute Plus或其他程序使用,请关闭相关程序。 启动终端仿真程序如HyperTerminal,设置串口参数为:

2400bps

No Parity

8 data bits

1 stop bit

No Flow Control


注:修改串口参数后,要断开并重新连接该会话(connection)之后,设置方生效。


3.确认上述两步无误后,按回车键。此时出现设置界面,选择相应的菜单即可进行参数的设置和修改。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。